This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25149-Q1:CNFG 引脚未采样

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25149-Q1, LM25149

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1401826/lm25149-q1-cnfg-pin-mis-sample

器件型号:LM25149-Q1
Thread 中讨论的其他器件: LM25149

工具与软件:

嗨、团队:

我计划以双相方式使用 LM25149-Q1、并在初级 IC 上连接71.5k Ω、在次级 IC 上连接90.9k Ω。

作为一项汽车风险分析、我正在考虑连接到 CNFG 引脚的电阻器是否会因冷凝而弱短路、从而导致意外配置。  

您能否说明连接到 CNFG 引脚的电阻器的阻抗是否低于预期、如下图所示?

您能否还提供检测这种情况并从中恢复的可行方法?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。  您是否想知道如果连接到 CNFG 的电阻器短接至 GND、会发生什么情况? 如果发生这种情况、有源 EMI 滤波将被禁用、但输出电压将不受影响。 有关更多详细信息、请参阅引脚 FMA 的表4-2。

    请注意、一旦 VCC 高于3.3V 典型值、CNFG 引脚被监控和锁存、不允许动态更改配置。 有关此过程的更多详细信息、请参阅数据表中的第8.3.16节。  

    谢谢!

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joshua San:

    我想问、连接到 CNFG 引脚的电阻器的电阻是否由于 启动前的冷凝而下降。  

    对 GND 短路并非很困难。 因此、我想知道当电阻组合高于表时器件的行为

    输入电压。 如果您可以填写上表、将会很有帮助。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的信治:

    当电阻器超出 LM25149的范围时、它将配置电阻值附近的其中一个选项模式。 但是、 TI 不保证数据表参数之外的性能、因此如果电阻超出 EC 表中列出的范围、器件在启动期间选择的配置可能会有所不同(第7.5节)。  

    谢谢!  

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joshua San:

    谢谢你。 这有助于了解冷凝条件下的潜在器件状态。  

    下一个问题是、如果硬件配置了双相配置、但无意中配置了 strap 配置选项、器件的行为会是怎样的  

    是否像两个器件都被配置为主器件一样被选择?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的信治:

    这看情况而定。 设备是否已连接? 如果是、请分享一个图表、说明它们在您的应用中的情况。 此外、这些器件是假设在意外配置下启动、还是已经作为初级/次级运行、然后电阻会发生变化?

    在任何情况下、查看 Pin FMA 可以帮助  您了解在假设条件下可能存在哪些风险。

    谢谢!

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joshua San:

    设备已连接(我可以离线共享图表)。 我可以将其移至内部 e2e 吗?

    器件启动时出现意外配置。 (尚未作为主器件、辅助器件运行)  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的信治:

    是的、您可以将该主题移至内部 E2E。 我可以关闭该主题、然后我们可以从那里继续。

    谢谢!

    Joshua Austria.