This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C56H:500-900VDC 输入降压转换为320VDC/1.5A

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28C56H, UCC2805

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1404880/ucc28c56h-500-900vdc-input-buck-to-320vdc-1-5a

器件型号:UCC28C56H
Thread 中讨论的其他器件: UCC2805

工具与软件:

客户希望设计直流/直流降压电源、设计规格如下:

1.input:500VDC-900VDC

2.输出:320VDC/1.5A/300W

3.no 隔离

降压 拓扑

UCC28C56H 能否满足此设计要求? 如果可以、您可以帮助提供参考设计的建议吗? 如果无法满足、您可以帮助告知合适的 P/N 吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以使用 UCC28C56H、但我认为非隔离式单开关拓扑的功率很高、但有了足够的散热器/冷却能力、这是可能的? 您可以下载并使用 TI Power Stage Designer 检查电压/电流、以比较可能的功率级配置。 PMP30446 可与您的设计规格非常接近、因此它可以实现、并且您可以将 UCC2805替换为 UCC28C56H。  

    Steve