This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25730:tps25730d 数据表冲突

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25730EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1402522/tps25730-tps25730d-datasheet-conflicts

器件型号:TPS25730

工具与软件:

我们正在使用 tps25730d。 数据表显示引脚26、27、36应该被接至接地或者 LDO。 但是、当使用评估模块并查看用户指南时、我们注意到 TPS25730EVM 原理图表明、引脚36属于故障、引脚26和27未连接到接地或 LDO、而是分频为1/2。 合适的功能是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表是正确的。 引脚26、27和36应连接到 GND 或 LDO_3V3。

    虽然第26次潜水和第27次潜水不会导致 EVM 出现问题、但我们建议改为连接到 GND 或 LDO_3V3。 引脚36不再是 FAULT_OUT。 我将在 EVM 用户指南中纠正该问题。

    此致、

    Conner

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    虽然评估板原理图表明已进行分压、但实际上并未组装电阻器、因此这2个引脚26和27实际上是悬空的。 在您上一个答案中、建议将它们接地或与 LDO 绑定、有没有理由这样做? 如果这些引脚像在评估板中一样悬空、是否会出现问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EVM 丝印上标记为 R36和 R37的电阻(原理图上的 R29和 R76)、引脚26和27的下拉电阻已组装在 EVM 上并连接到 GND。

    此致、

    Conner