This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2552D:TPS2552D 是否具有 EVM?

Guru**** 2811675 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2552D, TPS2552DBVEVM-364

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1387806/tps2552d-do-tps2552d-have-evm

器件型号:TPS2552D

工具与软件:

TI 人好

我是否可以使用 TPS2552DBVEVM-364来测试 TPS2552D?

或者可以使用哪个 EVM?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TPS2552DBVEVM-364应能够 测试 TPS2552D。 请注意、TPS2552D 仅提供 SOT-23 (DBV)封装。  在 TPS2552DBVEVM-364用户指南中的物料清单中、 您将看到 TPS2552D 和其他采用 SOT-23封装的器件  与 REF DES 列下的"U1"相对应。 请在测试时记住这一点。  

    谢谢!
    亚伯拉罕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题。 我将结束该主题帖。 如有任何其他问题、请开始新主题帖。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 LDO 后面串联开关时、您是否知道我向系统添加了多少噪声? 我在数据表中没有看到这一点。 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我 将对此进行调查、并在三个工作日内回复您。

    谢谢!
    亚伯拉罕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的亚伯拉罕:

    您是否可以与客户分享一些信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的耐心。  TPS2552D 和 WVIN 支持的所有其他开关都是 USB 电源开关、因此旨在放置在 USB 插座之前、以便在短路情况下限制电流。 您能解释一下 将开关串联 在 LDO 后面的原因吗? 此外、 您是否能够提供原理图? 如果不知道电路上连接了哪些其他元件、就无法估算额外的噪声。  

    谢谢!
    亚伯拉罕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户需要使用 TPS2552D 来限制信号链系统电源的电流、而 TPS2552D 具有 LDO (5V 输出)前端和动态负载。 因此、我的客户希望了解 TPS2552D 本身会产生多少噪声、并推导噪声对信号链的影响。 我们是否知道近似的估算值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将对此进行研究,并在明天回复您。 同时、您是否能够提供示意图或其他支持文档、以便我更好地了解客户的愿望?

    谢谢!
    亚伯拉罕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuxi、

    TPS2552D 是否不用于 USB 应用?  输出波纹/噪声%与我们 USB 开关的特征不同。

    什么是为 TPS2552D 供电? 是否期望 VIN 噪声较大? VOUT 是否大于5V?

    在正常工作条件下、通过正确放置输入和输出电容器以及 优化的电容值、输入和输出端的任何潜在噪声/瞬变都是可管理的。

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、成

    希望你很好。

    我的客户有需求、请帮助了解我们是否有办法做到这一点:

    1. 客户的 TPS2552D 背后将有一些电容器。 上电开始时、电容器将需要充电、因此大电流(300mA)将流过 TPS2552D。 我们是否有办法暂时允许该电流通过? 在系统中、 TPS2552D 设置100mA 电流限制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、

    让我们将此讨论移至电子邮件地址。

    我将结束该主题帖。 对于任何其他问题、请开始新的查询。

    BR、