This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62932:如何避免 DCM 模式

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62932, TPS62933F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1404687/tps62932-how-to-avoid-dcm-mode

器件型号:TPS62932
主题中讨论的其他器件: TPS62933F

工具与软件:

我的客户 目前正在评估、想要使用 TI 的 TPS62932、不进入 DCM 模式。
经确认、500mA 在600kHz 时进入 DCM 模式、在1.2MHz 时进入200mA。
因此、我认为通过提高频率、进入 DCM 模式会更困难。
如果负载设置为1.5MHz to 2.2MHz、当负载降至400mA 或更低时、将进入 DCM 模式。

请告诉我们以下两点。
① μ A
即使您检查电流波形、峰值的下限侧似乎没有降至0A 以下、那么您能告诉我们原因吗?

② μ A
根据规定、当负载电流为峰峰值的一半(最小电流值小于0)或导通时间小于70ns 时、将进入 DCM 模式。 是否存在任何其他情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Taku

    如果您选择 TPS62933F、它会在 FCCM 模式下运行、并且不会在满负载时进入 DCM 模式。

    ① μ A
    即使您检查电流波形、峰值的下限侧似乎没有降至0A 以下、那么您能告诉我们原因吗?

    您能否附上波形和运行条件?

    ② μ A
    根据规定、当负载电流为峰峰值的一半(最小电流值小于0)或导通时间小于70ns 时、将进入 DCM 模式。 是否存在任何其他情况?

    是当 负载电流为峰峰值 的一半时、电路进入 DCM。 i_pk_to_pk 与 Fsw、电感以及 Vin、Vo 相关。  

    谢谢、此致。