This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76922:OCD 阈值设置问题

Guru**** 2515075 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76922

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1404465/bq76922-ocd-threshold-setting-issue

器件型号:BQ76922

工具与软件:

尊敬的 TI:

我想知道1m Ω 检测电阻的情况;如何设置35A OCC? 这有点令人困惑。  

其次、我们遇到了温度测量问题。 (CFETOF、DFETOFF、TS1);测量结果表明温度几乎高出30度。

有什么建议吗? 如果需要将温度偏移设置为30度、那么我应该使用什么设置来表示偏移?  

此致、
Sachin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sachin 您好!

    第5.2.7节充电过流保护 在中 《BQ76922技术参考手册》进一步说明 OCC 如何用于该器件。

    我建议尝试遵循 第2.7节"温度校准" 状态 BQ769x2校准和 OTP 编程看看这是否有助于您的温度测量。 第4.8节"热敏电阻温度测量" BQ76922技术参考手册中还可能提供了对您有用的更多详细信息。

    此致、
    Alexis