This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21521:瞬态分析的 TINA 仿真收敛问题

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC21521, UCC21551

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1403398/ucc21521-tina-simulation-convergence-problem-with-transient-analysis

器件型号:UCC21521
Thread 中讨论的其他器件: UCC21551

工具与软件:

您好、

我从 TI 网站下载了 UCC21521的 PSPICE 瞬态模型、并运行了瞬态仿真。 但是、仿真无法收敛。

在瞬态分析中、如果原理图1的运行终点时间超过50us、而原理图2的运行终点时间超过40us、则会显示收敛问题。

请建议如何解决收敛问题并运行瞬态仿真、而不会出现错误。

谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 GP:

    众所周知、在当今的应用中、MOSFET 模型和二极管模型很难进行仿真。 应该将其替换为电压控制开关。

    此处是 UCC21551模型、它是经过更新的器件。 您是否能够使用此模型取得更多进展?

    此致、

    Sean

    e2e.ti.com/.../4162.bootstrap_5F00_circuit_5F00_negative_5F00_turnoff.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sean、

    谢谢。 根据您的建议、我会将 MOSFET 模型替换为电压控制开关以检查瞬态响应。

    此外、还需要并行仿真 UCC21551和 UCC21521模型、来找出瞬态响应的差异。 (TR、TF)

    我将分享同样的结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    压控开关对 PSPICE 来说要简单得多。