This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC23513-Q1:连续电流

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC23513-Q1, UCC23513

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1404332/ucc23513-q1-continuous-current

器件型号:UCC23513-Q1
Thread 中讨论的其他器件: UCC23513

工具与软件:

您好、 您能介绍一下 UCC23513-Q1的持续电流能力吗?

我希望将某些数字隔离器用作数字隔离器、因为它们具有爬电距离并且经济高效。 我找不到采用这种 爬电和隔离的光耦合器。 我现在期望合理化并使用 FET 开关几安培电流、但我在数据表中仅看到峰值电流。 我已将其作为栅极驱动器、但在同一原理图上将其用作数字隔离器似乎合理。

BR、ROSS  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ross:

    您能说明一下需要使用数字隔离器来切换几个放大器的应用吗? 它听起来更像是一个负载开关应用。

    UCC23513和其他隔离式栅极驱动器确实可以支持连续输出电流。 当我们的设计人员针对瞬态行为进行了如此多的优化时、这只是让他们感到沮丧。

    关于直流条件下可提供多少电流、有几种方法可供解决。安全限值取决于破裂隔离电容所需的功率。 室温下仅为50mA、但您的用例可能不是短路输出。

    器件的热功耗额定值为750mA。 ^外部限制电流、根据 I 2 ×R、只需担心卢电导和罗电导的损失 如果输出为拉电流、则最大安全输出电流为 sqrt (0.750W/9.5) 280mA。 如果您可以将电路设计为输出灌入电流、则电流限制为 sqrt (0.75/0.04)= 1.3A。

    如果你让我知道更多关于你要做什么,我可能会采取一个裂缝. 如果您需要具有更高直流电流能力的同相器件、可以将这些栅极驱动器与输出 BJT 图腾柱缓冲器配对。

    此致、

    Sean