This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ29200:具有2节充电电路的 BQ29200电池平衡器

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ29200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1389919/bq29200-bq29200-cell-balancer-with-a-2-cell-charging-circuit

器件型号:BQ29200

工具与软件:

对于采用两节电池充电配置的 BQ29200电池平衡器、我需要一个推荐的电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我建议阅读部分内容  9.2典型应用  状态 细节和指导。  本节显示了 启用电芯均衡功能的2节串联电池连接的配置(图9)。

    如果需要更高的电池平衡、我建议阅读一节 9.3.1外部电池平衡  说明书右侧。

    此致、

    Thomas Rainey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否在9.3.1节"外部电芯平衡"中有适用于 Q1和 Q2的任何推荐模型?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仅适用于电池平衡、建议使用第9.2.1节"电池连接"中的原理图还是第9.3.1节"外部电芯平衡"中的原理图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们不会根据您的应用为您提供任何选择建议。

    两种原理图都具有电池平衡功能。 不过、如果需要、9.3.1使用外部电池平衡功能、则允许更高的电池平衡电流。

    此致、

    Thomas Rainey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    您是否在9.3.1节"外部电芯平衡"中有适用于 Q1和 Q2的任何推荐模型?
    Q1使用 N 沟道 MOSFET (DMN2058U)、Q2使用 P 沟道 MOSFET (DMP2305U)、但 MOSFET 会发热。 你有什么建议吗?"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰克、您好!

    我们没有针对 Q1/Q2的任何推荐器件。

    如果过热、您可能需要降低平衡电流、或获得导通电压极低的 MOSFET。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon