This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90160:Margin_High /低功率霍尔:瞬态快速 dv/dt

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90160

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1404312/ucd90160-margin_high-low-behvior-fast-dv-dt-in-transient

器件型号:UCD90160

工具与软件:

尊敬的团队:

问题1。 当使用 UCD90160执行裕度高/低时、我们发现存在不同的上升/下降时间。 如何解决? 修改代码还是微调外部 R/C 值?

问题2: 在设置 margin-high 或 mrgin-low 命令后、 再次重新设置 margin-high 或 mrgin-low 命令后、 我们可以在第二次看到尖峰波形、这是否合理?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否发送项目文件(.xml)以便我们进行查看?

    安妮