This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51050B:无线充电解决方案

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ51003, BQ25120, BQ25170, BQ25100, BQ25180, BQ25155, TIDA-00318

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1396314/bq51050b-wireless-charging-solutions

器件型号:BQ51050B
主题中讨论的其他器件:BQ25170BQ25100、BQ51003、 BQ25180、BQ25120、 BQ25155TIDA-00318

工具与软件:

您好!

问题1。
就 TI 系列而言、唯一支持无线充电的充电器 IC 就是 bq5105x。 选择 IC 时、不必是"符合 Qi 标准"、最重要的是要使系统紧凑。 除了 bq5105x 之外、您可以建议哪些充电器 IC?

目标电池是1芯纽扣电池。
https://www.powerstream.com/p/Lir1620.pdf

其他公司似乎提供针对可通过 NFC 充电的纽扣电池的移动应用的解决方案。 我想知道是否有任何类似的产品。

问题2:
我们还正在考虑使用一种系统通过 USB 而不是无线方式为上述1节纽扣电池充电。 BQ25170和其他看起来适用、但需要以下规格。
- Power pass-through
-运输模式(一种功能,防止纽扣电池在运输时尽可能耗尽)

您可以推荐哪些产品?

谢谢!

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Conor

    [报价 userid="465179" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1396314/bq51050b-wireless-charging-solutions "]除了 bq5105x 之外、您可以建议的其它任何充电器 IC 是吗?

    电池 LIR1620的电压为4.2V、充电电流为5mA 至10mA。  BQ5105X 不支持如此低的充电电流  

    我们有一个低功耗应用电路、请参见 TIDA-00318。

    这是一种双 IC 解决方案 BQ51003 + BQ25100、电池充电器可以替换为在低充电电流下运转更好的 BQ25170。

    Unknown 说:
    是否有您可以建议的任何产品?

    检查该引脚、BQ25120或 BQ25180可以正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Conor

    问题2

    另外、请看一下 BQ25155、它是具有运输模式和低充电电流精度的电源路径。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill:

    这是一种双 IC 解决方案 BQ51003 + BQ25100、电池充电器可替换为在低充电电流下效果更好的 BQ25170。

    这是很好的信息! 由于 BQ51003符合 Qi 标准、它的频率将更高并且外部线圈预计将更大。
    此应用需要小型化。 你有什么建议吗?

    谢谢!

    Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Conor

    线圈尺寸-- TIDA-00318将使用 TDK WR222230、这是一个很好的小线圈。  直径为22mm、已用于其他设计。   已经有坏运气的线圈低于15mm, 15mm 到20mm 是一个灰色区域,尝试保持在20mm 以上。  

    您要寻找的线圈有多小?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill:

    您要找的线圈有多小?

    厚度至少为20mm。
    另外、厚度也需要尽可能小、因此也需要考虑到这一点。

    谢谢!

    Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Conor

    WR2230-26M8-G (WR222230)可满足20mm 的要求。