This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25946:TPS25946的最大电压规格

Guru**** 2635075 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25946

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1399107/tps25946-the-maximum-voltage-specification-for-the-tps25946

器件型号:TPS25946

工具与软件:

尊敬的 Arush:

TPS25946 讨论的后续问题。
您能否仔细检查 TPS25946是否可以在前一封电子邮件中提到的持续时间小于1微秒的情况下处理28.5V 的瞬变?

以下是我们先前讨论的链接、供您参考:
e2e.ti.com/.../tps25946-startup-questions

谢谢你。

此致、

Benny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们通过邮件讨论过这个主题、我将关闭该主题。