This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65130:负输出电感器嗡嗡声

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1401607/tps65130-negative-output-inductor-buzzing

器件型号:TPS65130

工具与软件:

本设计使用 TPS65130将+5V 输入转换为±15V 输出。 在测试过程中、我们观察到-15V 输出上的电感器发出嗡嗡声噪声。

如果 FB5断开连接、-15V 输出保持空载、或如果 ENN 拉至低电平以禁用负电压输出、此噪声消失。

增加30mA 的负载并没有缓解该问题。 您有什么建议吗? 附加是电感器 L4的电压和电流波形。

e2e.ti.com/.../SCI_2D00_RN88_5F00_-07_5F00_POWER_5F00_15V_5F00_20240612.pdfe2e.ti.com/.../SCI_2D00_RN88-_5F00_A02_2D00_240819_5F00_TPS65130_5F00_TPS7A3901.brd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的建伟:

    您是否启用了 PSP 和 PSN?

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    是的、PSP 和 PSN 均已启用。 我们尝试了禁用 PSN、但没有效果。

    BR

    木本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、伍迪

    观察电感器电流、似乎没有可闻范围内的频率振荡。 您是否已确认噪声是否确实来自电感器?

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    很抱歉这么晚才回复。 我们花了一些时间确认设置。 我们的配置如下:使用将+5V 转换为+/-15V TPS65130 、然后+/-15V 通过转换为+/-14V TPS7A3901DSCR LDO。 14V 仅提供给 ADC。 我们已执行以下测试、怀疑问题可能与 LDO 有关。 请提供建议:

    1. TPS7A3901DSCR 即使没有负载、LDO -14V 输出也会产生噪声。
    2. 供电 -15V 的符号 TPS65130 直接连接到 ADC IC (绕过 LDO)消除了噪声问题。

    BR

    木本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的建伟:

    您是否具有 LDO 的噪声波形输出?

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    我们测量了 LDO 负输出和负载电流、详情如下:

    • OUTN 信号

      • 最大电压 :-13.8V
      • 最小电压 :-14.2V
      • 峰峰值变化 :400mv
    • 负载电流 :在10mA 下

    不过 OUTN 电压上的噪声不会太严重。 您能否提供任何建议或建议?

       

    BR

    木本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、伍迪

    那么 ADC 的纹波要求是什么?

    BR

    Patrick