This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:BQ24610:可闻噪声

Guru**** 2392125 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1392646/bq24610-bq24610-audible-noise

器件型号:BQ24610

工具与软件:

大家好!

让我继续 此线程 (不能继续、已锁定)。

快速提醒: 在充电结束阶段("快速充电电压调节阶段")、当电流降低时、输出电压(在我的设计中称为"Vpwr"、或数据表中的"系统")会在26.4V 到28V 之间遇到一些小凸点。 这些凸点的持续时间大约为0.5ms、并且每3-5ms 重复一次。 这些会对输入陶瓷电容器(数据表图上的 C8、C9)产生可闻效应。 20)。 重要的是、这些焊锡凸点的电压高于输入电源适配器、并且显然大于电池电压。 这意味着该电压必须是由充电器的开关操作引起的。 我可以通过某种方式处理该噪声、但再说一次-这是 BQ 充电器可能发生的情况、还是我应该担心这是潜在设计错误的症状。

让我为您展示 PH 引脚电压(开关节点)的屏幕截图:

您说、Christian Moyer 与电容器噪声问题有关:

这可能与 Vpwr 上的二极管有关、这应该是 MOSFET。

我拆焊了 Vbat 和 Vpwr 之间的二极管、但噪声仍然存在。 波形完全相同。 仅在电压调节阶段才会出现此问题。 在电流调节期间、一切看起来正常、PH 波形看起来文本关系正确。

是否有人在使用 QB 充电器时遇到过类似的问题?

谢谢、

Mateusz Karabela.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mateusz:

    原理图中显示电感为22 μ F、建议切换到6.8 μ F。

    电池电压是多少?

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christian:

    我尝试了8.2uF (此 PCB 上已有)。 我可以看到它在某种程度上有所帮助-"凸点"被减少(从28V 减少到~27.5V)、但它们仍然可以听到。 我有6节串联电池、我希望充电至24.6V、这种现象在大约23V 时开始出现、当充电电流开始从恒定1.05A 下降时、几乎会出现。

    该值22uH 看起来很高、但根据 数据表 pt 选择了该值。 10.2.1.2.类似:

    我假设在电池电量完全耗尽的情况下充电、电压大致为18V。 我能明白吗?

    此致、

    Mateusz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mateusz:

    我正在查看此信息、并将在我收集更多信息后提供反馈。

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mateusz:

    在进一步回顾之后、我还有另一件事要尝试。 您是否可以将二极管重新添加到系统中并在二极管后面放置一个10uf 电容?

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christian、您好!

    我已经尝试了在有和没有二极管的情况下进行测试。 此外-二极管后面总共有3个10uF 的电容器:一个靠近 BQ、还有2个与另一个转换器(26/5V 和26/3V3)捆绑在一起。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mateusz:

    您能否提供更新后的原理图?

    我要查看的原理图未显示电容器。

    我还建议查看原理图检查清单:e2e.ti.com/.../BQ24610_5F00_BQ24650_5F00_Schematic_5F00_Checklist-_2800_58_2900_.pdf

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、此处是更新后的原理图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mateusz:

    我在 VBAT 上没有看到任何电容。

    我有6节串联电池、我想充电至24.6V、

    VCharge 设置为24.44V、但要充电至24.66V?

    电感器是否仍然是22uF?

    我建议遵循原理图检查清单。  

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原理图右侧肖特基二极管正下方有 C1115 4u7电容。

    是的、我将 VCharge 降低到24.44V、因为我想充电到24.44V。 我感觉 BQ 有些问题、因为我不知道是什么原因、我想让 BQ 工作起来更轻松、例如、为其提供更大的工作电压裕度。 是的、这个项目正在运行。 因为我对我得到的结果不满意,我不断尝试和改进我认为需要改进的任何东西。 因此、在我的帖子中、您可能会发现某些参数与之前的帖子中的某些参数不完全相同。 因此、请原谅我的不一致性。

    是的、由于我在7月29日描述的原因、电感器仍然是22uH。

    是的、我确实遵循了检查清单、直至我的知识和个人经验。

    谢谢、

    Mateusz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mateusz:

    这些是建议的电容器和电感器值、建议在 VBAT 上使用6.8uH 电感器和20uF 输出电容器

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christian:

    我成功解决了我的所有 BQ 问题:

    -可闻噪声(此线程)

    -不可靠的端接(线程)

    -爆炸式的 BQ 芯片(没有发布它)

    在找到电流环路探头后、我检查了电池电流。 在全部电流变化中、看起来很好、只是处于稳定水平。 但是,只要 Vbat 接近 Vrechg,它就开始寻找 messier 和 messier :

    而过了几分钟:

    我不知道这个电流看起来太糟糕了。 我以前使用过 TrueRMS 仪表、并且 RMS 值大致正确。

    很明显、电池电流为负值、因此、漏电量从电池流向充电器。 数据表甚至在 第  9.3.12逐周期充电欠流保护

    这对于防止负电感器电流引起非常重要  升压效应  输入电压的单位
    因为功率传输而增加  从电池到输入电容器的热量  并导致上出现过压应力
    VCC 节点、并可能导致系统损坏。

    出于好奇心、当听到噪声时、我开始控制输入适配器电压。 当噪音稍微增加时、噪音似乎在频率上有所增加、而且不那么烦人。 在我的产品中、我无法提高输入电压、但我可以降低 Vreg。 我将其设置为23、5V。 因此、BQ 的裕度为26、5V 适配器- 0、3Vshotky - 23、5Vreg = 2、7V。 现在几乎没有噪声、并且电荷终止是准确且可重复的。 和电池电流波形在整个充电过程中看起来没有问题。 唯一的缺点是、我会牺牲一部分电池容量、因为我永远无法将其充电至尽可能高的电压。 无论如何、我认为数据表应更具体地说明 Vcc 和 Vreg 之间的关系。

    另一方面:VCC 浪涌限制电阻器 (图中的 R17) 20)。 对此并没有太多说明、但在示例 BOM (表5)中、其额定功率为1/4W。 原理图检查清单未提及其额定功率。 我在那里有一个63mW 的电阻器、然后将其替换为具有更高的额定值。 从现在开始、我没有遇到任何 BQ 烧毁。 之前、我偶尔会遇到 BQ 芯片爆炸、R17电阻器被烧坏的情况。 我假设由于 BQ 中的内部短路而导致电阻器烧毁、但可能是其他情况。 不管怎样、对于任何实习生:请注意该元件的额定功率。

    BQ 充电器目前好像帮我搞定了所有问题。 我得到了一小批正在测试的组装器件。

    感谢 Christian 的支持。

    此致、

    Mateusz