工具与软件:
大家好!
让我继续 此线程 (不能继续、已锁定)。
快速提醒: 在充电结束阶段("快速充电电压调节阶段")、当电流降低时、输出电压(在我的设计中称为"Vpwr"、或数据表中的"系统")会在26.4V 到28V 之间遇到一些小凸点。 这些凸点的持续时间大约为0.5ms、并且每3-5ms 重复一次。 这些会对输入陶瓷电容器(数据表图上的 C8、C9)产生可闻效应。 20)。 重要的是、这些焊锡凸点的电压高于输入电源适配器、并且显然大于电池电压。 这意味着该电压必须是由充电器的开关操作引起的。 我可以通过某种方式处理该噪声、但再说一次-这是 BQ 充电器可能发生的情况、还是我应该担心这是潜在设计错误的症状。
让我为您展示 PH 引脚电压(开关节点)的屏幕截图:
您说、Christian Moyer 与电容器噪声问题有关:
这可能与 Vpwr 上的二极管有关、这应该是 MOSFET。
我拆焊了 Vbat 和 Vpwr 之间的二极管、但噪声仍然存在。 波形完全相同。 仅在电压调节阶段才会出现此问题。 在电流调节期间、一切看起来正常、PH 波形看起来文本关系正确。
是否有人在使用 QB 充电器时遇到过类似的问题?
谢谢、
Mateusz Karabela.