This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 《LM5155:SNVA866中的 RCOMP 和 CCOMP》应用手册

Guru**** 2513775 points
Other Parts Discussed in Thread: TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1398414/lm5155-rcomp-and-ccomp-in-snva866-application-note

器件型号:LM5155
主题中讨论的其他器件:TL431

工具与软件:

您好!

我的客户在 SNVA866应用手册中有一个关于 RCOMP 和 COMP 的问题。

下面摘自应用手册。 在该图中、存在一个补偿网络、并在 COMP 引脚侧和 TL431侧放置了 CCOMP 和 RCOMP。
他们想知道两侧的"CCOMP 和 RCOMP"是否 应该是相同的值。 它们是否应该为相同的值?
如果是、他们想了解为什么双方的值相同会更好。

此致、
OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oba:

    感谢您使用 e2e 论坛。
    两种补偿具有不同的功能。 RC 和输出侧是调节环路的补偿。 该 RC 应始终放置、并对稳定性行为和波特图有强烈影响。 应用手册和快速入门计算器中计算的补偿值适用于这些元件。

    直接位于器件 COMP 引脚的另一个 RC 是专门针对光耦合器的附加补偿。 这个 RC 是可选的、但是如果需要提升稳定性的话可进行放置。

    可以按照应用手册的建议、为两个 RC 放置相同的值、但两个 RC 不相互依赖、因此可以根据应用要求使用不同的值。

    如果需要进一步的解释、请告诉我。

    此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Niklas、

    客户还有一个问题。
    您是否有任何介绍如何在 COMP 引脚侧选择 RC 值的应用手册之类的管道?

    此致、
    OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oba:

    目前正在处理这个主题的应用手册中实际上有一个应用手册。
    我会要求获取应用手册当前状态的最新信息、我们会在下周开始给您回复。

    此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oba:

    目前还没有有关如何选择这些值的文档或计算器。

    但是、我们目前正在编制有关该主题的应用手册。

    RCOMP 和 CCOMP (在初级侧 COMP 引脚上)用于降低内部环路的中心带增益、以便内部环路的总相移大致保持恒定。

    正如尼克拉斯所说,这些部分是可选的,并不总是必要的。 我建议在设计中针对这些器件使用占位符。

    此致

    Moritz