This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7480:设计审查

Guru**** 2537150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1401699/lm7480-design-review

器件型号:LM7480

工具与软件:

在 ORing 部分中、我们使用 LM74800QDRRRQ1。

敬请查看设计并分享您的评论(如有)。

drive.google.com/.../view

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aditi:

    我无法访问任何驱动器链接。 请分享该设计的 pdf。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiven:  

    我可以知道您的邮件 ID、以便通过邮件共享您的设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aditi:

    您可以通过 E2E 上的聊天功能将申请发送至、请接受我朋友的申请。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiven:

    如果可能、它会显示"无法发送消息"。请分享您的邮件 ID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiven:

    请尝试以下链接:

    https://ftpa.vvdntech.com/nextcloud/index.php/s/7LdzzftPXP3WZfo

    密码: t9FppMY4ze

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aditi:

    我现在可以访问原理图。 原理图看起来连接良好。

    输入电源是什么? 是否预计会有任何瞬变? 这是为了了解任何 TVS 的需求。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiven:

    感谢您的反馈。

    我们使用 POE 4类(TPS2373-4RGW)作为主输入源、并使用48V 直流输入插孔连接器作为辅助输入源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     RJ45插孔附近的瞬变保护电路时、

    输入连接器侧的情况如下所示-

    另外、我还附加了 POE 部分、您可以通过该部分了解更好的理解。

    网址: https://ftpa.vvdntech.com/nextcloud/index.php/s/3kJaFFPkxrb96Je

    通道: HiqZtJnTwc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aditi:

    我不知道 POE 4类的瞬变。 您能帮助我了解输入端的最大电压吗? 或者仅确保 钳位电路之后的电压不超过70V。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiven:

    输入端的最大电压为48V、不会超过该电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aditi:

    在这种情况下、原理图没有问题。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiven:

    规格。 感谢您的支持。