This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62A01:激活时的直流/直流高电流消耗

Guru**** 2811395 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1404405/tps62a01-dc-dc-high-current-consumption-when-active

器件型号:TPS62A01

工具与软件:

您好!
 
我们使用 TPS62A01DRLR 进行3.6V 至1.8V 的转换。 启用后我们可以获得1.8V 的电压、但电流消耗会增加到~μ A 90mA。
 
我们正在利用它来驱动 GNSS 模块(根据我们之前使用 LDO 的设计、GNSS 模块电流消耗为11 mA (1.8V))。
 
此外、我们还尝试使用62欧姆电阻器作为固定负载、但它使用的是~Ω 90mA、而不是29mA。   
 
您能否查看随附的 TPS62A01DRLR 原理图和布局并指导我们完成这方面的工作?
 
谢谢!
Hardik Harpal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hardik:

    您可以用示波器探测流经电感器(L9)的电流吗? 平均电感电流将是负载电流。 通过这种方法、我们可以了解高输入电流是不是由输出轨上的某些因素引起的。

    此致、

    Varun