This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51200:关于 REFIN/REFOUT 引脚的查询

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS51200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1403529/tps51200-query-regarding-refin-refout-pins

器件型号:TPS51200

工具与软件:

您好!

我有几个关于  TPS51200的简短问题。

1.如果不想在应用中使用 REFOUT 引脚、可以不使用 REFIN 引脚吗?  如果允许 REFIN 保持未使用状态、应该如何连接(通过电阻器下拉/上拉、直接连接到 VLDOIN 等)?

2.如果设计中通过 VLDOIN 和分压器(DDR4为0.6V)使用 REFIN、但未使用 REFOUT 并将0.1uF 电容器直接连接到 GND、是否存在任何不利影响? 我知道这在功能上应该是个问题、但以防万一、我还需要知道其他任何事情。

谢谢!

Kaitav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaitav:

    1) VO 跟随 REFOUT、而 REFOUT 需要 REFIN、因此即使您没有计划将 REFOUT 连接到外部器件、也需要拥有 REFIN 和 REFOUT 的推荐外部元件。

    2) 2) TPS51200不存在 REFOUT 断开连接的问题、只要其具有0.1uF 的电容器进行调节即可。 但是、DDR4通常需要某种基准电压、因此请仔细检查以确定您的 DDR4系统是否需要 REFOUT。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    非常感谢您的澄清。

    在我们的应用中、我们不会将 REFOUT 引脚用于 DDR4基准电压(VREFCA)、而是使用分立式分压器。  但是、我们确实按照数据表中的建议使用所需元件连接了 REFOUT 和 REFIN、但我们用的是10nF 而不是1nF、我认为这不是问题(尤其是根据阅读其他一些线程)、对吗?

    我想澄清 一下我 对"输出电压 VO 稳压到 REFOUT"的理解差异。 在没有 REFIN 输入(例如下拉)的情况下、是否不会有 VO 输出?

    功能方框图和第7.3.8节表明 VO 和 REFOUT 在电压生成方面似乎是独立的。 请更正我、我答错了。  

    此致、

    Kaitav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaitav:

    10nF 应该没问题、但是我觉得这种选择没有问题。

    REFIN 馈送到负责生成 REFOUT 的电压跟随器(单位增益缓冲器)。 没有 REFIN 时、就没有 REFOUT 电压。

    此外、除非 REFINOK 内部信号处于活动状态、否则不会启用 VO。 此信号仅在施加 REFIN 电压时激活。 REFINOK 是激活 VO 所需的三个输入之一(也称为 VTT、用于端接电压)。

    VOSNS 输入直接来自 VO 并以 REFOUT 电压为基准。 该内部系统允许 VO 跟随 REFOUT 电压。  

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    非常感谢您的详细和有用的答复。

    "除非 VO 内部信号处于活动状态、否则 REFINOK 将不会被启用..." -> 完美! 这正是我试图说明的内容。

    我很欣赏这里提供的其他信息、因为这些信息可以帮助我更好地理解/解释功能方框图。

    再次感谢。

    此致、

    Kaitav