This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22995:CT 引脚电容计算方法

Guru**** 2633065 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1403600/tps22995-ct-pin-capacitor-calculation

器件型号:TPS22995

工具与软件:

您好!

如果 IEM 使用 VIN 3.3计算 TR、则 CT 不会高于值72.2us

在本例中、VIN 为3.3、CT 为2200pF、得到58.6s  

是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muthuvel、

    表中的数据来自器件特性。

    给出的公式用于获取估算值。

    谢谢

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amrit:


    我们使用数据表中给出的公式计算了上升时间  
    计算值:-
    CT=0、VIN=3.3 TR=58.6S
    是这样吗?
    如果我们使用0pf 达到饱和点的秒数。
    谢谢!
    很棒的一个景点值得推荐
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amrit:

    CT=0、VIN=58.6s

    应用该公式后可得到 tr = 58.6S;但是表格中相同的数字(CT=0)表示72.2 µs。

    我们应该遵循表值还是计算值、选择哪一个?

    谢谢!

    木图维尔 k

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nuthovel:

     表中的数据来自 IC 的特性说明。

    提供的公式可以确定表中没有的 CT、VIN 的近似上升时间值。

    谢谢

    Amrit  

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。