This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3410:LED 驱动器

Guru**** 2553460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1401630/lm3410-led-driver

器件型号:LM3410

工具与软件:

尊敬的先生/女士:

      我们计划使用该 LED 驱动器来驱动最多4个串联(810nm)的 LED、其中每个 LED 正向电流为500mA
我们希望以10Hz 和40Hz 的连续频率驱动 LED。 我们可以
 使用他的 IC 来实现这个目的吗、或者您有任何其他建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aswini:

    是的、您可以使用此器件。 您的 Vin 和 Vf 范围是多少?

    BR、Hailee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hailee Xu:

    感谢您的回复、

    我们的输入电压为5V、Vf 为1.6V。 我们是否可以将此 IC 用于此范围?

    Aswini。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aswini:  

    是的、可以。 它是一款升压 LED 驱动器。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hailee Xu:

    感谢您的答复、

    我们的规格是 LED 驱动器 IC 与恒定电流,最小调光频率范围从1Hz ,输出电流应该>1A ,它应该驱动4-5 IR LED 串联。

    请建议任何其他 与此 规格兼容的 LED 驱动器。

    Aswini。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hailee Xu:

    请分享您的电子邮件 ID  

    Aswini

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Aswini:

    我已经给您发送了电子邮件。  aswini.a@semikons.com、 请检查它。 谢谢!