This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电源管理论坛

Guru**** 2386620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1405467/power-management-forum

器件型号:UA78L

工具与软件:

SLVS010X–1976年1月–2023年6月修订

如果负载或线路较大且具有快速上升时间、则可能需要更高容值的电容器
如果器件距离输入电源几英寸、则会预计到瞬变。

通过使用大型输出电容器可提升器件的动态性能。 使用输出电容器
在建议运行条件表中指定的范围内、以确保稳定性。

该表 仅为输入电容器提供一个值(0.33uF)、为输出电容器提供一个值(0.1uf)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    数据表中提到"无需输入和输出电容器即可实现稳定性"。 因此、仅提供了典型值。 客户可以根据应用和约束条件选择比提到的值更大甚至更小的值。  在此旧数据表中、ROC 表中提及的"范围"值是错误的。

    此致

    Ishaan