This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM33625:WEBENCH 计算

Guru**** 2386610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1398569/tpsm33625-webench-calculation

器件型号:TPSM33625

工具与软件:

团队成员、您好!

在以下条件下、WEBENCH 会显示错误消息。 为什么?  

DC:4.5V - 5.5V

输出电流:0.66A

这个计算结果的限制是什么? 或者您能否推荐类似的电源模块? 非常感谢。  

此致

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    看起来存在1.1V 输出问题。 这可能是由于输出电压过于接近1V 输出、而这是在 FB 短接至 VOUT 时实现的。 此设计的电压为1.2V、在功能上应非常接近1.1V 设计。

    该设计 用于1V 设计、该设计无需外部反馈电阻器网络来设置输出电压。

    谢谢!

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在客户设计中、目标 Vout 为1.1V。 它看起来1.1V 无法正常工作。 该芯片的输出电压为1.2V 和1V、但输出电压为1.1V、正确吗?  是否有包含您建议的电源模块的替代方案? 非常感谢。  

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    我怀疑1.1 VOUT 能够在该器件上工作、这只是 WEBENCH 模型的一个问题。 不过、只要 遵循数据表第7.3.2节中的公式、器件就不会在提供1.1 VOUT 时出现问题。 例如、RFBT 为11k Ω、RFBB 为110k Ω、RFBT 为10k Ω、RFBTT 为100k Ω 时、应提供1.1 VOUT。

    谢谢!

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 可以团队帮忙解决输出电压为1.1V 的 WEBENCH 问题! 非常感谢。  

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    我将联系 Webench 团队、看看是否可以对此进行排序。

    感谢您引起我们的注意。 在任何情况下、我们都建议先在工作台上测试您的应用、然后再对其进行验证。 我在上面提出的建议应该保留在工作台上。

    谢谢!

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Webench 团队能否解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!  

    团队正在研究这项工作。 无论如何、此过程可能需要一些时间。 如果您需要仿真波形而不是等待 webench 模型修复、我建议利用上述建议或使用 PSPICE 模型。

    谢谢!

    Joshua Austria.