This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM63610:关于瞬态热阻

Guru**** 2374090 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM63610
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1403462/tpsm63610-regarding-transient-thermal-resistance

器件型号:TPSM63610

工具与软件:

你(们)好

您是否 有关于 TPSM63610瞬态热阻的任何数据

我想 使用  7A/10ms 的脉冲式负载电流估算发热 

 

谢谢。

 

京平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyohei:

    数据表 第6.4节提供了此 IC 的所有热特性。 为了方便起见、我包含了以下图像:

    表格下方的链接应更详细地概述这些参数的含义、以及如何将它们用于您的用例。

    谢谢!

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 约书亚。

    问题已成功解决。

    感谢您的支持!

    京平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyohei:

    不客气!

    Joshua Austria.