This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP87524J-Q1:低输出电压

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2243, IWR6843, AWR1843AOP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1404865/lp87524j-q1-low-output-voltage

器件型号:LP87524J-Q1
主题中讨论的其他器件:AWR2243IWR6843AWR1843AOP

工具与软件:

尊敬的:

多个毫米波雷达传感器(例如 awr1843aop、awr2243、iwr6843等)由 PMIC 供电、并在后端中使用 LC 滤波方案。 由于 DCR 和电感的影响、 IC 引脚端的电压将低于1V。  IC 末端的电压阈值是否有明确要求?

数据表中的建议电压 为0.95V 至1.05V、但在实际雷达波形状态下很难实现该电压范围。

经测试低于特定电压的雷达传感器可能无法开启或经历重复重新启动;
实际测试发现、1843将在大约0.8V 处重复启动、而2243将在大约0.9V 处无法启动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    PMIC 输出电压的精度 应在 ±2%以内。 这应在目标电压范围内、因此这不会是 IC 本身的问题。

    能否知道 LC 滤波器的值? 您是否能够检查 这些值是否符合数据表中的建议值:

    此致、  
    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您提供的规格是 PMIC 电感器的规格、我不是指此电感器;
    上面 TI 官方1843AOP 参考设计中的蓝色圆圈描述了 LC 滤波电路。 该磁珠的 DCR 和电感的影响将降低1843芯片引脚的电压。
    我想了解的是传感器 AWR1843AOP、IWR6843、AWR2243的射频(1.0V)电压要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sky、  

    抱歉、我认为这是要询问有关 PMIC 的问题。  

    您能否请 在 AWR 或 IWR 器件型号下另行创建一个问题帖子、以便与雷达传感器领域的器件专家取得联系。

    谢谢!  
    Sarah