请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28C53-Q1 工具与软件:
尊敬的 TI 团队:
UCC28C53-Q1未指定最小运行 VDD 电源电压。 满足所有运行性能要求的最低工作电源电压是多少。

我将使用 UCC28C53-Q1控制器+ UCC21551x-Q1栅极驱动器。 由于驱动器逻辑输入、INA 引脚最多只能支持5V 电压。 因此、我必须 为 UCC28C53-Q1控制器 VDD 电源 3.3V 或5V 以获得~ 3.3V 或5V 的输出(OUT)。 UCC28C53-Q1控制器 在提供3.3V 或5V VDD 时是否满足所有性能要求?

请检查以上问题并提供反馈。