This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C53-Q1:UCC28C53-Q1的最小工作 VDD 电压、确保良好性能

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28C53-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1405485/ucc28c53-q1-ucc28c53-q1-min-operating-vdd-voltage-for-good-performance

器件型号:UCC28C53-Q1

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

 UCC28C53-Q1未指定最小运行 VDD 电源电压。 满足所有运行性能要求的最低工作电源电压是多少。

我将使用  UCC28C53-Q1控制器+  UCC21551x-Q1栅极驱动器。 由于驱动器逻辑输入、INA 引脚最多只能支持5V 电压。 因此、我必须 为 UCC28C53-Q1控制器 VDD 电源 3.3V 或5V 以获得~ 3.3V 或5V 的输出(OUT)。  UCC28C53-Q1控制器 在提供3.3V 或5V VDD 时是否满足所有性能要求?

请检查以上问题并提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    UCC21551x-Q1驱动器需要来自 DSP、 μ μC 等数字源的输入、因此指定其与高达 VCCI_max (6V)的 TTL/CMOS 兼容。 UCC28C53-Q1无法在如此低的电压下运行、并且不兼容。 请参阅以下内容:

    对于双开关正激拓扑、您可以使用栅极驱动器对高侧栅极驱动器进行电平转换 transformer....see "MOSFET和 IGBT 栅极驱动器电路的基础知识"

    Steve