This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25172EVM:BQ25172评估模块检测持续故障。

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1405388/bq25172evm-bq25172-evaluation-module-is-detecting-continuously-fault

器件型号:BQ25172EVM

工具与软件:

您好!

我遇到电池充电器问题。 起初、充电器在大约15次充电下运行良好。 之后、它开始在充电过程中检测到故障、并将停止。 现在、它从一开始就检测到故障、并且根本不会为电池充电。

电池:

1节 BK120AAHU Panasonic。

ISET:120mA   

- R ISET 2.5K

TS:固定在10K

VSET:47k

TMR:16小时

- R TMR 8.2K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您是否有可以分享供审阅的原理图?

    Unknown 说:
    现在、它从一开始就检测到一个故障、而且根本不给电池充电。

    故障是 STAT 引脚以1Hz 的速率闪烁?

    在此期间、电池电压是多少?

    有多少单元显示此行为?