This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS274C65:关于 PWM 频率的数据表澄清

Guru**** 2813465 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1403881/tps274c65-datasheet-clarification-on-pwm-frequency

器件型号:TPS274C65

工具与软件:

请参阅图9-2。 数据表要求使用250kHz PWM 信号-但我认为 HSS 仅限于几 kHz。  

您能否确认这是否是数据表中的拼写错误? 我假设作者意思是250Hz、而不是250kHz。  

谢谢。

Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新此版本?

    谢谢!

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tyler、

    问得好-是的、这是印刷错误。 通常情况下、高侧开关在2kHz 开关频率左右时为顶出(但有一些例外)。 通常、限制 PWM 频率的两个因素是:

    • 器件的压摆率-如果 PWM (通过频率和占空比)的开关速度 快于器件能够导通和关断的速度、则产生的输出波形将无法跟上 PWM 开关频率  
    • 开关损耗导致热性能-当器件开启和关闭时、器件会发热。 如果开关速度太快、器件将发热、并可能进入热故障状态。

    我们在 https://www.ti.com/lit/pdf/slvaf10上提供了一份很好的应用手册、其中详细介绍了 PWM 高侧开关

    需要注意的一点是、在 PWM 频率/占空比对于高侧开关来说太高的应用中、通常使用低侧开关进行高频开关、并使用高侧开关来实现以下保护特性:

    此致、
    TIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。