This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24600:充电状态故障

Guru**** 2535420 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1403984/bq24600-charging-status-failure

器件型号:bq24600

工具与软件:

您好!

在 BQ24600中、STAT 和 PG 引脚无法在软件中根据电池连接、断开和充电状态更改值。 我检查了电池 IC 输入和输出中的所有电压测量值、其中测量值显示了正确的数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vignesh:

    您能否澄清问题、我不了解问题是什么?

    [报价 userid="558139" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1403984/bq24600-charging-status-failure "]在 BQ24600中、其中 STAT 和 PG 引脚无法根据电池连接状况更改软件中的值、[/QUOT]

    您是否认为 STAT 和 PG 信号未显示正确的状态?

    如果是这种情况、您是否可以使用适配器作为上拉电源轨、并使用10k 电阻器而不是100k?

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christian。

    谢谢您的建议。 是的、STAT 和 PG 引脚未显示正确状态。 但我对你的建议有疑问。 我可以将100K 更改为10K 的哪个部分? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我这边是否还有您需要的任何其他数据。 检查电池 IC 引脚(如 STAT 和 PG 引脚)在电池断开连接、电池充电和电池满状态时不会改变状态。 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vignesh:

    是的、在 R77和 R76上、您使用一个连接到3V3电源轨的100k Ω 上拉电阻器。 您能否将这两者切换到10k Ω 并使用适配器作为上拉电源轨。

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vignesh:

    请告诉我、这是否可以解决您的问题。

    此致、

    Christian