This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS272C45:TPS272C45

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS272C45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1404430/tps272c45-tps272c45

器件型号:TPS272C45

工具与软件:

你(们)好  

 TPS272C45的数据表指出、最大 PWM 频率为1kHz、但 图7-12显示的脉冲为200e-6秒 我对最大脉冲序列感兴趣、即50%占空比。  

谢谢你  

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    开关特性中规定的最大 PWM 频率为1kHz、在50%占空比时相当于500Hz。 7-12中的图与 SNS 特性有关、前者的速度快得多。 第7.6节对此进行了概述。  

    此致、  

    艾伦