This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5156:电源管理论坛

Guru**** 2527240 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1405257/lm5156-power-management-forum

器件型号:LM5156

工具与软件:

您好、技术支持部门、

  • 对于设计和制造的 10.5V 至28V 直流/直流上变频器:

测试了输出和栅极90 MHz 晶体管上的 FET/2V 纹波。  

 

  • 是否有办法调试或修复如此显著的纹波?
  • 是否有办法 改善纹波?
  • 附加的原理图、BOM 和布局。

 

 

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gil:

    感谢您的咨询。

    您能否将原理图以 PDF 格式发送? 很难在小画面中看到它。

    您还可以发送一些行为示波器截图吗? 我想看到的是 Vin、Vout、开关节点和 COMP 引脚。

    此致

    Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moritz:

    作为 PDF 和示波器截图附加了原理图。

    我可提供更多信息。

    Thanks.e2e.ti.com/.../voltage-booster-regulator-odu.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gil:

    感谢您的示波器截图。

    似乎在开关节点处有很多振铃和过冲。

    您可以尝试在 MOSFET 上放置一个 RC 缓冲器、并为 FET 使用一个栅极电阻器。

    您是否使用我们的快速入门计算器检查过您的电路? https://www.ti.com/tool/download/SNVC224

    尤其是检查补偿网络。

    此致

    Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moritz:

    请告知如何实施:

    • 注意栅极电阻与 FET-串联还是从栅极与 GND 并联? 有什么价值? (对于"存在"布局、没有用于序列的空间)。
    • 注意   RC 缓冲器:如何连接? -从排放到接地? 还是与二极管并联?  R、C 有多大价值?
    • 如何检查 补偿网络,如何修改?

    我在设计时使用了快速入门计算器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gil:

    栅极电阻器必须在栅极输出和栅极之间串联(范围1至5欧姆)。

    RC 缓冲器应在 MOSFET 从漏极到 GND 之间。 请在此处查找说明: https://www.omicron-lab.com/fileadmin/assets/Training_and_Events/Power_Analysis_ Presentation_BirichaDigital.pdf 

    补偿网络的计算公式位于快速入门计算器的下部。 它建议 Rcomp Ccomp 和 CHF 的值。 目标是实现至少60度的相位裕度。

    此致

    Moritz