This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5148:LM5148是否支持预偏置启动?

Guru**** 2532600 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5148, LM5149

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1405127/lm5148-can-lm5148-support-pre-bias-start-up

器件型号:LM5148
Thread 中讨论的其他器件: LM5149

工具与软件:

你(们)好

LM5148是否可以支持预偏置启动、在预偏置启动中 Vout 先上电、而不是 Vin?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用客户电路板更新测试结果、当 Vout > 5V 比 Vin 先上电时、LM5149无法启动(Vout 已通过电阻分压器设置为22V 输出)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ken、您好!  

    它支持预偏置启动、 但不会将输出放电至调节量。  如果输出降低到调节量或略低于调节量、控制器是否开始切换?  谢谢。

     David