This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5148:是否可以使用4*LM5148实现单输出?

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5143, LM5148

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1401276/lm5148-can-4-lm5148-be-used-to-implement-with-single-output

器件型号:LM5148
Thread 中讨论的其他器件:LM5143

工具与软件:

大家好、团队

我的帐户想知道是否使用4个 LM5148以单输出实现。 由于 LM5143无法在多相单输出拓扑中进入超低功耗模式、因此无法使用 LM5143。

输入电压:60V;

输出电压:13.5V

输出电流:100A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ken、您好!

    建议使用 LM5143、其绝对最大输入电压为70V。  这是一个双相控制器、可以为四相堆叠其中两个。  希望这对您有所帮助。

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David

    当 LM5143用于多相单输出应用时、LM5143具有较高的待机功耗。 客户不能接受这种情况、因为电池是电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ken、您好!

    遗憾的是、根据数据表、无法添加额外的相位。

    David。