This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC69661-Q1:无法驱动 LED 并使其亮起。

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC69661

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1405324/tlc69661-q1-unable-to-drive-and-light-up-the-led

器件型号:TLC69661-Q1
主题中讨论的其他器件:TLC69661

工具与软件:

目前、TLC69661用作 LED 驱动器。 目前仅使用一个 TLC69661、而未使用更多 TLC69661的级联功能。 您可以参考原理图。

简体中文

根据时序发送了以下命令。 命令发送应该成功、因为 LED 亮起1分钟。 CLK 的输入频率为482Hz。 此时、RGB 灯可以亮起、但由于频率较低、RGB 灯的亮度无法调节、并且光会闪烁。 之后、将 CLK 频率调整为40KHz。 发现 RGB 光长时间不能亮起。 时间约为1分钟。 1分钟后、RGB 指示灯熄灭、无法再次亮起。

Re 上电和掉电也不能使其亮起。 其他一切保持不变。 当 CLK 再次调整为482Hz 时、也无法再次点亮。

目前、问题的难点在于 RGB 光控制的正确过程和控制时序。 或者我们是否忽视了任何要点?

2.四个 CMD  流程图

3、发送芯片 ID

4、发送 FC 寄存器初始化

4、发送同步 CMD

5、发送亮度数据。

6、您的基准的逻辑分析仪、时钟和数据波形(未捕获同步命令。):

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我将提供初始代码:

    e2e.ti.com/.../69661_5F00_Setting.xlsx

    SCLK 频率将决定该计算器中包含的 PWM 频率。 如果 PWM 频率<100Hz、人眼将会发现该频率。

    如果您仍有问题提出,请发送私人消息给我,我会给你邮件联系。 我们可以打电话查看详细信息。

    BR、Gracie