This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5861T:如何实现模拟调光和

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5861T

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1404017/lp5861t-how-to-achieve-analog-dimming-and

器件型号:LP5861T

工具与软件:

您好!

对 LP5861T 器件编程设置有两个疑问

查询1:

如何实现模拟调光
我们将针对驱动程序遵循此 Init 序列。
寄存器                            值
CHIP_EN                           0x01
Dev_initial                    0x58
DEV_CONFIG1                0x00
DEV_CONFIG2                0x00
DEV_CONFIG3                0x57

为了实现模拟调光、我们必须配置哪些合适的寄存器、我们目前能够使用 PWM 调光实现这些寄存器。

查询2:

将寄存器 Dev_config3设置为37.5mA (最大电流设置)时。 单个输出 CS0 - CS17的预期电流范围是多少。

我们没有在最大占空比下获得所需的最大电流。

谢谢!

Rahul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahul:

    我们的专家将稍后给您回复。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahul:

    很抱歉、请参阅我的以下评论:

    1.对于模拟调光、可以配置 DC 寄存器来实现。 寄存器地址来自0x100~0x1C5。

    初始输出电流不等于最大电流设置、因为默认寄存器值不是完整的数据。 请将 DC 寄存器从默认值0x80更改为0xFF、将 CC 寄存器从默认值0x40更改为0x7F、并将 PWM 寄存器从默认值0x00更改为0xFF。 然后、如果您配置 MC 位、您将获得与配置相同的值。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jared:

    感谢您的支持。

    我们能够设置所需的电流和配置模拟调光。

    谢谢!

    Rahul W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jared:

    我们能够获得所需的结果、还有一个问题

    有必要始终配置 PWM 寄存器、然后使用直流寄存器控制亮度并通过通道 CS0 - CS17打开和关闭 LED。
    因为如果不将 PWM 寄存器值配置为 FFh、我就无法使用 DC 寄存器控制 LED。

    谢谢!

    Rahul W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahul:

    如果您仅需要为输出进行模拟调光、我认为是可以的。 由于 PWM 值不是0xFF、因此必须首先将 PWM 寄存器配置为0xFF。 它将变为 PWM 调光、而不是模拟调光。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢