This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92633-Q1:功率损耗共享电阻器

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1405202/tps92633-q1-power-loss-sharing-resistor

器件型号:TPS92633-Q1

工具与软件:

你好  

可以调整分母中的0.5、以获取 IC 和 RESx 电阻器之间的功率共享百分比。 如果我在那里输入0.75而不是0.5、这意味着75%的功率损耗与 RESx 共享、25%用于适用的驱动器 IC。

正确吗?

此致

Anoop   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anoop:

    是的、回答正确。 它用于帮助用户评估 RES 路径和 OUT 路径之间的电流分布。 谢谢!