This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3409:调光电路的原理

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3409HV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1404750/lm3409-the-principle-of-dimming-circuit

器件型号:LM3409

工具与软件:

您好!
我有以下问题要问。

1.文档"1953 LM3409HV 评估板应用手册"中包含 EN 引脚耦合的外部并联 FET 调光电路的原理是什么?

(1) R4 C9是如何计算的? 理想时间常数 tc = 220ns 意味着什么? 它与关断时间有何关系?
(2) PWM=1、Q2输出0、EN 引脚此时的状态是什么?
PWM= 0、Q2输出1、EN 引脚此时的状态是什么?
(3)耦合电路的用途是什么、除了耦合之外是否还有其他方法?

2.8.3.8外部并行 FET PWM 调光章节
ROFF2的功能是什么? 计算公式的原理是什么?

3.在 AN-1953 LM3409HV 评估板文件中标记区域电路的目的是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen:

    请花些时间来回顾一下、稍后我会再给您回复。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen:

    可根据以下公式计算 R4和 C9。 tc 应小于 toff (此设计中为242ns)。 这个 RC 电路的用途是 在 PWM 周期内将 EN 引脚复位。 分流调光的首选电路是在输出短路时保持关断计时器运行的第二个 Roff 电阻、如所述 图27和 8.3.8外部并行 FET PWM 调光 负载。

     

    问题2和问题3大约是第二个关断计时器-Roff2设计、当使用外部并行 FET 调光时、由于输出短路、可能会发生最大关断时间的情况、为了缓解这种情况、当输出短路时、将使用次级电压(VDD)为 Coff 充电。 可以直接使用该公式。 这样、当并联 FET - Q3关断时、会设置 Vo 的标准关断计时器基准、当并联 FET - Q3导通时、会设置 VDD 的第二个关断计时器。 中提到了这一点  7 AN1953的分流 FET 电路修改。 谢谢!