This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP876242-Q1:更改 I2C 地址

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: LP876242-Q1, AWR2243, IWR6243
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1400868/lp876242-q1-changing-the-i2c-adress

器件型号:LP876242-Q1
主题中讨论的其他器件: AWR2243IWR6243

工具与软件:

大家好、团队成员:

我目前正在尝试查找 LP876242-Q1的 I2C 地址。 此外、我还想知道如何更改 I2C 地址。

在数据表中指出:

7.5.2 I2C 兼容接口
LP876242-Q1器件的默认 I2C1 7位器件地址设置为中所述的二进制值
用户指南的链接 可订购器件型号之一

很遗憾、除了评估模块的用户指南之外、我找不到任何其他用户指南。 哪份文档恰好是数据表引用的。

此外、我的应用需要更改 I2C 地址、因为该器件的多个实例连接到同一 I2C 总线上 我很难理解数据表中与此主题相关的内容。 您能否提供更多信息/说明?

谢谢、此致、

TIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、您好!

     LP876242B0RQKRQ1 器件默认配置为兼容 SPI 接口、主要用于为 AWR2243雷达 SoC 供电、并且 SPI 接口与 AWR2243 SoC 兼容。 那么、您的应用是什么?对于少量样片器件、或者对于大批量生产、从 SPI 到 I2C 的改变是否意味着巨大的生产呢?

    BR、

    Ishtiaque   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ishtiaque、

    LP876242B0RQKRQI 用于为 IWR6243供电。 在该应用中、I2C 用于控制雷达 IC。 因此、我希望两个器件都使用单个总线。 目前、只需将这些更改应用于少数器件。

    BR、

    TIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、您好!

    但 IWR6243同时具有 I2C 和 SPI 接口、因此   无法使用具有 SPI 配置的 LP876242B0RQKRQI?  

    BR、

    Ishtiaque  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ishtiaque、

    我知道这一点、但我的应用需要使用 i2c。

    BR、

    TIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、您好!

    好的  LP876242B0RQKRQ1是可配置的器件、I2C 接口可在 NVM 中配置并对器件重新编程。  

    可以参考以下用户指南来更新现有 NVM。 第 8.2.1节"对现有 NVM 配置进行编程"介绍了如何更新该配置。  

    https://www.ti.com/de/lit/pdf/slvubt8 

    BR、

    Ishtiaque