This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22916:TPS22916 IC

Guru**** 2506365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22916

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1394383/tps22916-tps22916-ic

器件型号:TPS22916

工具与软件:

我们使用的是 TSP22916CN (慢、无 QOD) IC、这可能是我们的 PCB 2020年设计的一年。 SMT 之后、我们发现该 IC 存在问题、但 VOUT 电压始终为高电平、尽管 ON 信号为低电平。 我们对此 IC 进行了 X 射线测试、但在 IC 侧进行此 X 射线测试后、我们找不到任何根本原因。   

请告诉我如何找出导致此故障 IC 的根本原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能回答以下问题吗?-

    • 您能否分享一下原理图
    • 有多少部件发生故障? 故障百分比是多少
    • 此问题是否会在 IC 中永久存在或他们可以恢复?
    • 在看到此故障之前执行的任何测试
    • 您有 EVM 吗? 您试过了吗?
    • A-B-A 测试、以检查问题是否出在器件或 PCB 上

    我们将根据这些问题更好地了解问题、并采取后续行动。

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原理图如下所示  

    ON 信号连接到 MCU GPIO

    • 有多少部件发生故障? 故障百分比是多少:故障10%。
    • 此问题是否会在 IC 中永久存在或他们可以恢复? :无法恢复
    • 看到此失败之前执行的任何测试:否
    • 您有 EVM 吗? 你试过吗?:没有
    • A-B-A 测试、以检查问题是否出在器件或 PCB 上

    即使 GPIO 控制引脚被激活、输出也始终为高电平或低电平。 我想知道我们是否可以在使用 QOD IC 时解决这个失败问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Sangyun:

    我对延迟答复表示歉意。  

    您是否有任何关于案例的更新。

    似乎应该执行 A-B-A 测试以验证问题是否出在 IC。 更改为 QOD IC 不应该有太大的区别、因为这看起来像是 IC 发生故障(ON 引脚短路或开路或损坏)。   

    在这些引脚上看到的电压电平是多少? 你是否有任何波形?  

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arush。

     由于存在这些问题、我计划将此 tps22916更改为 SGM2572 (SGMICRO)。 我们已检查此 IC 在占用空间方面也可替换为 TI 芯片。 芯片规格对 TI 的也非常简单。 谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我懂了。