This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UA78M:旧芯片和新芯片完整器件名称

Guru**** 2503395 points
Other Parts Discussed in Thread: UA78M, UA78L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1405086/ua78m-legacy-and-new-chip-full-part-name

器件型号:UA78M
主题中讨论的其他器件: UA78L

工具与软件:

尊敬的团队:  

我们可以在 UA78M 数据表中看到有关新芯片的评论、如下所示。  

我们如何认识到"新芯片"? 新芯片是否具有不同的器件名称?  

对于 UA78L 系列、新芯片还有额外的后缀 M3。 UA78M 新芯片上是否有后缀?  

请告诉我您的意见。  

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nimo、

    非常感谢您向我们提出问题。 对于 UA78M、没有额外的后缀 M3用于突出显示新芯片器件。

    如数据表中所述、 器件可以附带传统芯片(CSO:SFB)或新芯片(CSO:RFB)。 卷带封装标签提供了 CSO 信息以区分正在使用的芯片。 新芯片和旧芯片的器件性能在整个数据表中均有提及。

    以下是数据表中的器件命名规则表快照:

    请查看并告知我、以防需要更多详细信息。

    此致、

    Rohit Phogat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rohit、  

    感谢您的评论。  

    如果客户想要使用具有7~30 μ V 输入范围和-40~125 μ V 温度范围的新芯片器件、如何获取新芯片样片?  

    如果没有不同的器件名称、 在获取样片后、客户能否知道该芯片是新芯片还是新芯片?  

    谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Dino、

    根据收到的部件上的装运/封装标签、可以确定其为新芯片(CSO:RFB)或传统芯片(CSO:SFB)。  

    您可以提出 ZS 请求、我们将确保向客户交付支持所需性能参数的新芯片。

    如果需要更多详细信息、请告知我。

    此致、
    Rohit