Other Parts Discussed in Thread: LM74500-Q1, LM74502-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM74500-Q1 Thread 中讨论的其他器件: LM74502-Q1
工具与软件:
您好!
我正在考虑使用 LM74500-Q1实现-40V 反极性保护。 我需要承受阻抗非常低的+110V 浪涌。 LM74500的额定电压仅为65V。 有没有任何原因、我不能将其与从 GND 引线到电源 GND 的电阻器悬空、并使 IC 的源极到接地端子之间的齐纳二极管限制为小于65V? 它将始终开启、我将使能连接到拉电流。 这个设计似乎应该能够做到、但我看不到任何应用手册建议在较高的总线电压下使用、因此我想可能遗漏了一些内容、想要仔细检查。 我希望您实际上有一个显示这一点的应用手册。
此致
Jeremy