This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74500-Q1:LM74500-Q1反极性。 需要承受110V 正电压

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: LM74500-Q1, LM74502-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1405040/lm74500-q1-lm74500-q1-reverse-polarity-need-to-tolerate-110v-positive

器件型号:LM74500-Q1
Thread 中讨论的其他器件: LM74502-Q1

工具与软件:

您好!

我正在考虑使用 LM74500-Q1实现-40V 反极性保护。  我需要承受阻抗非常低的+110V 浪涌。  LM74500的额定电压仅为65V。  有没有任何原因、我不能将其与从 GND 引线到电源 GND   的电阻器悬空、并使 IC 的源极到接地端子之间的齐纳二极管限制为小于65V?  它将始终开启、我将使能连接到拉电流。  这个设计似乎应该能够做到、但我看不到任何应用手册建议在较高的总线电压下使用、因此我想可能遗漏了一些内容、想要仔细检查。  我希望您实际上有一个显示这一点的应用手册。

此致

Jeremy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeremy、您好!

    是的、您可以添加电路来保护控制器(LM74500)、但下游负载不会受到保护。 为了保护负载、您需要使用阻断 FET。

    您可以考虑 LM74502-Q1、它具有您所需的器件。

    此致、

    Shiven Dhir