This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2595:TPS2595-73不正确的 PSpice 模型

Guru**** 2502395 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1389412/tps2595-tps2595-73-incorrect-pspice-model

器件型号:TPS2595

工具与软件:

你(们)好
我正在尝试为 TPS259573 (具有可调 OVLO)实现以下参考设计

PSpice for TI 器件搜索中提供的模型为 TPS259573_TRANS。 将此模型加载到工程中时、模型似乎有问题。 引脚2显示为 EN_UVLO、而不是 EN_OVLO

对于第一个图像、它应为 EN_OVLO、而不是 EN_UVLO
我可以在哪里获取正确的模型(如果有)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amir:

    看起来这确实是模型文件中的问题。 我来更新一下模型、为您提供更新的文件。

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、谢谢、我将等待更新的文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、是否有与此相关的更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amir:

    我们还没有这方面的时间表。 我知道这是我们一方的问题、但由于带宽限制、我们也无法承诺立即解决。

    如果需要进行一些具体测试、我建议您在 EVM 板上评估器件。  

    此致、
    Arush