This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS259827LEVM:TPS61377+TPS259827无法在3A 时上电

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS259827LEVM, TPS61377

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1403502/tps259827levm-tps61377-tps259827-can-not-power-on-at-3a

器件型号:TPS259827LEVM
Thread 中讨论的其他器件: TPS61377

工具与软件:

尊敬的先生

Vin=19V、Vout=24V、Iout=3A

解决方案:TPS61377+TPS259827LEVM

问题:没有 24V 输出,电源电流为3A 时

下面是 EVM 电路板 备注位置的精细位置

问题如下:

1.查看 TI E2E 论坛, TPS259827LEVM 似乎有一个 probelm 不能满载(3A)加电,为什么 电子负载机不能使用 CC 模式进行测试,必须使用 CR 模式?

2.在热态下,使用制冷剂解决热态问题,但仍不能在3A 时通电。

3. PG 的 峰值为0.8V、问题是什么?

4.在电源序列上、TPS61377+TPS259827LEVM、Vout 具有上升时间、如下表所示。 它是否 有 任何风险?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、William、

    [报价 userid="5704104" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1403502/tps259827levm-tps61377-tps259827-can-not-power-on-at-3a ">1.在 TI E2E 论坛查看、TPS259827LEVM 似乎有一个故障无法满载(3A)加电、为什么 电子负载机不能使用 CC 模式进行测试、必须使用 CR 模式?

    不建议使用 CC 负载。 如果浪涌电流较高、器件在启动期间可能会进入电流限制范围。 在器件的电流限制模式下、它充当电流源、将 CC 负载(固定电流阱)连接到串联的器件可能会导致不正确的波形。

    为什么在区域(i)期间 Vout 跟随 VIN、而区域(ii)看起来像是启动。 看起来在区域(i)中、器件关闭。 PG 信号看起来正常。 仅当电源为高电平时、它才会变为高电平。

    我还看到 Vin 为24.5V、高于最大建议范围24V。   

    我还是有点困惑、为什么 Vout 会高于 VIN。

    此致、
    Arush