This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65253:熔断型稳压器 tps65253

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65253

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1404930/tps65253-blown-regulator-tps65253

器件型号:TPS65253

工具与软件:

我们已经实现了这种双电源稳压器来为 Jetson nano SOM 供电。

最近、我们注意到 Jetson nano SOM 无法启动、因此当我们检查载板上的稳压器时、我们注意到一个损坏的稳压器(稳压器上的圆形位置的外壳磨损)。  

尽管稳压器上存在电流限制(我们已将其设置为4.7A)、它如何损坏? 电流限制是否会增加稳压器的温度以使其达到热关断?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 

    我的同事 Lucia 稍后将答复你。

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    这种损坏的故障率是多少? 损坏的器件/总器件。 是每个 TPS65253都发生了这种损坏、还是仅对部分器件发生了这种损坏?

    谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的

    它只发生在一个单元上,但我们担心如果发生在现场,所以想知道原因......  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Santhosh:

    就像再次确认一样、此问题是在现场发生还是在评估时发生? 总数量是多少?

    您可以检查以下有关损坏的项目:

    • 请检查它是否靠近电路板的边缘、以便可能会发生意外的机械应力或 ESD?
    • 请检查是否可能发生超过器件绝对值的大输入瞬时电压。 例如、是否将进行生产测试、这可能会引起过压事件。
    • 请检查外设组件(如输入电容、引导电容等)的缺失/质量问题 如果外设元件存在质量问题、也可能会导致功能异常。
    • 请检查任何可能导致元件开路/短路、IC 引脚开路或引脚对引脚短路的焊接质量问题。

    谢谢!

    BRS

    卢西亚