This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92692:TPS92692"

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92692, LM3410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1404110/tps92692-specification-for-tps92692

器件型号:TPS92692
Thread 中讨论的其他器件: LM3410

工具与软件:

尊敬的先生/ AM:

您能否分享此 IC 的一些信息" TPS92692 "。

此 IC 的调光频率和输出电流是多少、 我在下面提到了我们的要求、

调光频率: IR LED 为1Hz 至40Hz  

输出电流: 2A 或更高

输出电压: 15或以上

输入电压: 3.3至更高

拓扑: 升压、降压-升压

上述 IC 是否能满足我们的需求、若没有需要、请提供能满足我们需求的器件型号   

此致、

Praveek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    什么是最小输入电压? 如果为3.3V、则 TPS92692无法满足此规格、任何其他器件都无法在电流高于2A 时满足此规格。  LM3410可以支持3.3V 电压、但无法提供如此高的电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      感谢您的答复、

    在哪个输入电压下、它能满足我们的需求?

    调光频率范围是什么 内部和外部调光频率?

    我们可以连接吗 4到5 个串联的 IR LED?

    规范:

    调光频率: 对于 IR LED、1Hz 至40Hz、占空比:1 至  90%

    输出电流: 2A 或更高

    输出电压: 15或以上

    输入电压: 3.3至更高

    拓扑:  升压、降压-升压

    类型: IR LED

    LED 数量: 4到5个串联的 LED

    此致、

    Praveek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     TPS92692的建议工作电压为6.5-65V。 可降至4.5V。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    调光频率范围是什么  内部和外部调光频率?

    我们可以连接吗  4到5 个串联的 IR LED?  

    在我们的应用中、光输出功率必须非常精确、为+或- 10%                        

    您能解释一下 精密调光 LED 驱动器、这是精密调光 LED 驱动器吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.最低输入电压是否符合规范?  

    2.您可以 使用 RAMP 引脚电容器和 DIM/PWM 设置来设置调光频率1Hz 至40Hz 以及 PWM 占空比0-100%。  

    3.当然,你可以连接  4到5 个串联的 IR LED。  

    4. TP92692电流检测放大器的偏移极低(如下所示)、以便在工作温度范围内保持优于4%的电流精度。 当负载减小时、偏移比会增加、而轻输出功率精度会降低。  

    最大输出电流和光电流分别是多少?