This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25886EVM:POT R5成功##39;t 根据 EVM 手册说明进行调整。

Guru**** 2811995 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25886

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1404381/bq25886evm-pot-r5-won-t-adjust-according-to-the-evm-manual-instructions

器件型号:BQ25886EVM
Thread 中讨论的其他器件:BQ25886

工具与软件:

我刚刚收到了用于 BQ25886独立升压充电器的评估板。 在"充电模式测试设置"步骤6下、我发现无法通过调整 R5来获得500欧姆。 测量引脚8 (ilimit 引脚)之间的电阻后、我得到25欧姆。 我相信我收到的电路板有缺陷。 电阻绝不应该是25欧姆、因为电阻器 R3383欧姆是唯一的连接。 该路径明显是通过芯片或 PCB 上的短路。 如果您同意我的诊断、请告知。 如果是、我是否可以将其退回以进行更换?

谢谢!

Jerry Peck

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jerry、您好!

    请随时联系客户服务进行更换。

    谢谢!

    宁。