This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25306:STAT 引脚脉冲快于1Hz

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1404351/bq25306-stat-pin-pulses-faster-than-1hz

器件型号:BQ25306

工具与软件:

您好!

我想发布我的调查结果,那些可能有相同的问题,我自己和这些相关的帖子:

BQ25306:关于电池未连接时的 STAT 输出

BQ25306:BQ25306EVM -由"STAT"端子驱动的 LED 的闪烁间隔

虽然 TI 工程师提到间隔可能会受 BAT 引脚/电源轨上的电容影响、但改变此处的电容对我没有任何帮助。

我发现还会影响脉冲速率的是电压反馈中使用的电阻器值、它用于设置充电电压。  

在本例中、我必须调整电压以补偿充电电压低于所需值(8.4V) 100mV 的情况。

为此、考虑到我手头的电阻器、我对 R1使用40.2K、对 R2使用6.04K。

这导致我的状态 LED 时,没有电池连接 到闪存的速度快得多,它几乎完全打开。  

我决定改用推荐的1.33M 和200K 电阻器、因为其他一切都是相同的、评估板工作正常、这种方法可行!  

希望这对您有所帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的分享!

    宁。