This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2660:查看电路图和 AW

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2660

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1394388/tps2660-check-the-circuit-diagram-and-aw

器件型号:TPS2660

工具与软件:

大家好!

您能否查看 TPS2660的电路图和 AW?
我会检查一下、但我想听到您的意见。

客户信息将为机密信息。
我想通过私人消息分享电路图和 AW。

此致、
Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shuji、

    您可以通过私人消息共享原理图。

    谢谢  

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amrit:

    感谢您的支持。

    我给您发送了一条私人消息。

    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amrit:

    感谢您查看原理图和 AW。
    感谢您的支持。

    我还有一些关于布局的其他问题。

    (1)在 EVM 布局中、RTN 端子连接到顶层、底层和 GND 层。
    客户担心在执行突发测试时 RTN 可能会受到数字 GND 的影响。
    似乎最好稍微将 RTN 端子与 GND 平面分离一点、但您认为如何?

    (2) 关于电源板(RTN)的问题
    是否需要稍微扩展一下、如下面的布局所示?
    您是否知道轻微延长的原因?

    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ishiwata、

    (1)在 EVM 布局中、RTN 端子连接到顶层、底层和 GND 层。
    客户担心在执行突发测试时 RTN 可能会受到数字 GND 的影响。
    似乎最好稍微将 RTN 端子与 GND 平面分离一点、但您认为呢?

    从您共享的原理图中可以看出、RTN 与电源 GND 是分开的。 短接 RTN 和 GND 将禁用反极性保护。

    是的、最好将 RTN 端子与 GND 平面分离。

    2) 关于电源板的问题(RTN)
    是否需要稍微扩展一下、如下面的布局所示?
    您是否知道进行轻微延长的原因?

    提供该扩展是 为了容纳更多散热过孔。 根据您的温度范围、您可以跳过此步骤。

    谢谢  

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amrit:

    感谢您的回答。

    我有一个关于(1)的跟进问题。

    客户已在顶层、底层和 GND 层准备了 RTN 平面。
    在突发测试中、RTN 平面会受到影响吗?
    此外、是否存在 RTN 受 Vin 和 Vout 影响的情况?
    客户担心 RTN 平面过宽时容易受到噪声的影响。 "你说什么?

    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shuji、

    我看不出上述问题。

    您可以检查数据表布局指南。 RTN 平面已保留在所有层中。

    谢谢

    Amrit